This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23523:UV/EN 引脚上的电容

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180200/tps23523-capacitance-on-uv-en-pin

器件型号:TPS23523

大家好、  

CUV 是否需要电容? 对于我们的器件、100nF 或22nf 是否正常?   

客户反馈我们的 P2P 竞争对手在添加100nF 时遇到问题、该问题会在启动 期间对计时器进行错误触发、从而延迟启动。 谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以在我们的器件上的 UVEN 上添加100nF

    您能否共享 竞争对手 器件型号

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    竞争 对手器件型号的任何更新?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    它是 JW7721。 谢谢。  

    BRS

    假设