This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 工业接口论坛

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566343/industrial-interface-forum

器件型号:UCC21520

大家好。

我们现在建议在 UCC 21520上使用以下电路。

除此之外、我还有关于 UCC 21520的问题。

请在下面向我讲解。

<问题>

①Can PowerA 和 PowerB 共享同一个电源?

(假设 PowerA = PowerB = 24V)

②When 使用此建议电路生成具有独立电源的 PowerA 和 PowerB、

我是否必须将容量为4A 至6A 的电源连接到 VDDA / B 端子?

(我在查看下面的描述后会询问您的问题)

请帮帮我们。

此致、

Masumi Sekiguchi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masumi San、

    (1)如果将 PowerA 连接到24V、则对于 VDDA/B 上的 UCC21520绝对最大额定值而言、这是可以的 但是、外部 FET CSD18504的绝对最大值限制为 Vgs +/-20V、因此驱动输出将超过 FET 绝对最大额定值。 由于大多数 FET 的最大电压限制为+/-20V、我建议将 VDDA/B 连接到最大电压~12-16V 的偏置电源 提供具有较高 Vgs 最大额定值的 FET、但它们并不常见、因此选择将非常有限。

    (2) IO 峰值拉电流/灌电流规格不是稳定或直流要求、而是进出 FET 栅极电容的最大充电或放电电流峰值。 该峰值电流实际上将由连接到 VDDA/B 引脚的本地去耦电容器提供。 如上表所示、对于上述测试条件、假设它们为10uF。 外部电源只需提供直流电流或平均负载电流即可使 VDD 电容保持充电状态、这将远低于上述4/6A 峰值额定值。 偏置功率取决于开关频率和外部 FET 的总栅极电荷。


    希望这能解答您的问题、如果是、请单击"验证答案"按钮。

    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bernard San、
    非常感谢您的回答。

    此外、请告诉我有关(2)的更多问题。

    <问题>
    也就是说、在考虑从 PowerB (24V)电源生成 PowerA 时、
    我认为 PowerA 可以使用 LDO 从 PowerB 降压的电压。

    认为是正确的吗?

    ※I/O 峰值拉电流/灌电流应该为4/6A 峰值、
    我认为 LDO 似乎无法使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我删除了它、因为 Sekiguchi 发布了错误的主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Masumi San、

    是的、您可以使用 LDO 从 PowerB 生成 VDD 电源轨 PowerA。 您需要确保在 VDD 引脚上使用大型去耦电容器、这些电容器提供高峰值驱动电流、而不是 LDO。


    我在最近的帖子中不理解您的问题。 您可能将其发布到了错误的主题?


    谢谢、
    Bernard
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bernard San、
    非常感谢您的回答。

    >是的、您可以使用 LDO 从 PowerB 生成 VDD 电源轨 PowerA。
    >您需要确保在 VDD 引脚上使用大型去耦电容器、这些电容器提供高峰值驱动电流、而不是 LDO。

    ⇒我理解了这些内容。
    非常感谢。

    >在最近的帖子中、我不理解您的问题。
    “也许你把这篇文章发布到了错误的主题上了吗>?

    ⇒抱歉、没错。
    我将其发布在相应的主题上、然后我将删除它。


    此致、
    Masumi Sekiguchi