This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3404HV:LM3404HV 的负载调节或占空比问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3404HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565627/lm3404hv-load-regulation-or-duty-cycle-issue-with-lm3404hv

器件型号:LM3404HV

我使用 LM3404HV 为 LED 灯串进行直流/直流设计、输入电压为42V、 10个 LED 的输出电压典型值为29.5V、LED 电流设置为420mA。 我发现、当输出电压大于30V (由于 LED 的容差 Vf)时、LED 电流将约为300mA、当输出电压下降时、持续上升;在输出电压小于30V 之后、LED 电流将恢复到大约420mA 的设置值、这是非常奇怪的现象、 是否有人有相同的问题、或者是否有人有好的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您运行的开关频率是多少? (部件具有最短关断时间)。 您是否在执行此操作时观察过输入电压? LM3404HV 应能够做到这一点、因此获取有关您的设计的大量信息将会有所帮助。 熟悉此部件的人是星期一。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复!

    开关频率约为830KHz、Ton 设计为860ns;根据 数据表、我知道数据表中的最短关断时间为300ns、这将限制最大输出电压、计算得出的最大输出电压为31V。 但在这个问题中、我测得的输出电压为30.5V。 输入电压为最小为41V 的反激式输出电压、测量值为41.5V。 我仍在调查这一反常问题、如果发现任何新问题、我将与您分享、感谢您的帮助!

    请注意、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    Irwin 几乎肯定是正确的。 最短关断时间将具有容差、因此使用 RON 设置的导通时间也是如此。 我猜这两个值都可能高达+/-20%。 因此、如果您的器件在高端具有最短关断时间、并且导通时间趋向于低端、则可以在高开关频率下轻松限制占空比(830kHz 相当高)。 我打赌、如果您增加导通时间(FSW 越低)、输出电压可能会高得多、但仍能正确调节。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意到、我最初实际上使用了大约360KHz 的 SW 频率、但调光性能看起来很糟糕(从255~0开始不平稳)、这就是 我增加 SW 频率的原因、它可以大大提高性能。 按 如下所示共享 sch 设计。 我将 SW 频率降低到700KHz 左右、看起来效果不错、希望可以接受调光性能。 非常感谢您的任何帮助。

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    在较低的开关频率下、如果使用较高的电感器值、您应该能够获得与较高开关频率下相同的分流 FET 调光结果。 实际线性度通常取决于电感器/LED 电流纹波。 因此、您应该能够在较低的开关频率下产生相同的性能。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 您、Clint、

    是的、这种方法应该可以使用一些时间、但不能完整、 我们的原始设计仅使用基于 IC DIM 引脚的100KHz SW 频率、可以满足要求。  但  调光的另一个重要影响是调光频率和调光曲线、我们更改了该曲线、因为有些重新开启、最高的调光频率可能为20kHz、频率不是固定的、但在调光时始终会改变。