This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25910:启动时的最大负载电流

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586296/tps25910-maximum-load-current-at-startup

器件型号:TPS25910

您好!

启动时的最大负载为:

"Rmin=(Vin^2)/12.

增加负载电容可能会降低启动时可能存在的最大负载"


我想为一个功耗为1.5A@12V 的电子器件加电。 电容负载约为200µF μ F。

根据上述公式、TPAS25910绝不会为功耗为1A@12V 的器件上电!

您能给我解释一下这种行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wilfried Hermann、

    最大值的限制 启动负载是由于 TPS25910器件架构的恒定功率特性造成的。
    请查看 TPS259261/TPS259271器件
    您能提供更多信息...
    您的应用用例和终端设备是什么?
    最大值是多少 输入电压?
    正在切换/保护什么?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh

    我设计了一个新产品系列。 该系列的电源是外部电源。 电源开关只能切换最大的电流 200mA;因此我必须集成一个电子开关或一个继电器:-(
    此外、客户还可以插入12V 电源、从而在短时间内产生高浪涌电流(150µF μ F 输入电容)。
    因此、我想限制这些电流。
    我快速了解了 TPS259261/TPS259271、看起来不错。
    最重要的信息是热关断限制图。
    通过这些信息、我可以测量电路的尺寸。 :-)

    TPS25910数据表中缺少这些重要信息。

    非常感谢!

    此致、
    Wilfried

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Wilfried 提供的详细信息。
    您可以使用设计计算器来调整参数 www.ti.com/.../toolssoftware 的大小
    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、
    Rakesh