Other Parts Discussed in Thread: LM3409, TPS92641
我们正在寻找 针对新设计的合适器件的建议。
全新 LED 驱动器的设计要求:
降压
V (标称值) 48V
VF (LED) 30-40V
I (LED) 6A
f (PWM) 20kHz
配置为6个独立的 LED 通道(LED 颜色)。 所有通道均受实时 PWM 控制以产生所需的频谱、并且大多数通道在任何给定时间都处于活动状态。
如上所述、灯串的 VF 为30-40V、可能存在并联灯串。
我们需要调暗至低亮度(0.1%)、而不会对频谱产生明显变化 (我们有在低亮度下提高线性度的技术)。 硬件线性度达到20kHz PWM 占空比的0.1%可能是问题所在。 可实现的最短电流脉冲是多少?
我们不是 LED 驱动器的新产品。 我们的现有设计主要基于 TI 的 LM3409。 我们现在需要的电流比我们从 LM3409获得的电流更大。
LM3409的优势在于其速度快、可通过分流 FET 实现更高的精度。
我们正在寻找适合此新设计的器件的建议。
我们将需要在即将推出的产品中提供更高的功率、如果可以使用相同的器件、那将会非常好。