This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24295:BQ24295:chg_config

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24295

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566606/bq24295-bq24295-chg_config

器件型号:BQ24295

关于 BQ24295充电器的 REG01 [4]、它是 CHG_CONFIG。

1) 1)如果我们将 REG01 [4]设置为0、BQ24295是否会停止电池充电?

1-1)、然后、如果我们将 REG01 [4]设置回1、BQ24295是否会立即继续电池充电?

1-1-1)或者、我们是否应该对 BQ24295发出复位(将 REG01 [7]设置为1)以继续电池充电?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hank、

    清零 REG01[4]将立即禁用充电。 如果满足充电条件、将其重新设置将立即恢复充电。 发出复位命令将强制所有寄存器返回其默认值、这将使您对配置所做的任何更改无效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的友好支持。
    我们明白了。

    请帮我们关闭此案例。