This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:'返回-馈送和#39;输出上有电压的未启用器件?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586252/tps61021a-back---feeding-the-non-enabled-device-with-a-voltage-on-the-output

器件型号:TPS61021A

大家好、我正在设计一款由3V LiMnO2电池供电并使用 TPS61021生成4V 的产品。 插入 USB 时、我希望能够通过 USB 为系统供电。 禁用器件时、能否向输出施加4V 电压? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是, 禁用 TPS61021时、您可以向输出添加4V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢海伦!