This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160:[ LM5160 ] PMP10532相关问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP10532, PMP10733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565582/lm5160-lm5160-pmp10532-related-questions

器件型号:LM5160
主题中讨论的其他器件:PMP10532PMP10733

[ LM5160 ] PMP10532相关问题

您好专家、

我的客户已基于 PMP10532参考设计开始使用三路输出电源。
其条件如下。

* 24V 输入电压
*+/-65V 输出电压(几 mA)
*+5V 输出电压(<100mA)
*无需隔离

在这种情况下、一次侧(GND)和二次侧(IGND)之间是否可以有公共 GND?
如果您有任何疑问、可以告诉我吗?




PMP10532: 适用于工业 PLC 应用的隔离式三路输出 Fly-Buck 电源-参考设计
www.ti.com/.../PMP10532

谢谢、
Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenichiro、

    我认为这没有问题。 我们已经完成了初级侧和次级侧之间没有隔离的器件。 您可以查看 PMP10733以供参考。

    此致、

    Sourav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sourav:

    感谢您的评论、这很有帮助!
    我也将介绍 PMP10733。

    此致、
    Ken