This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563210A:热问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586496/tps563210a-thermal-concern

器件型号:TPS563210A

您好!

     由于封装较小(Vin=12V、Vout=5V/2.5A)、客户会遇到一些热问题。 该器件是否存在热问题?  谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    我没有听到该部件的热问题。 您可以使用 Webench 通过使用具有相同热行为的 TPS563210来仿真热性能。 我检查了您的状况、发现 IC 的温度为66C

    最棒的
    Anthony