This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV733P:EN 引脚电流

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV733P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566129/tlv733p-en-pin-current

器件型号:TLV733P

团队-

我们有一种情况、即 Vin = 0V、但 EN 可能很高。  器件的 EN 引脚和 VIN 之间通常存在某种 ESD 二极管、而 EN 引脚的电流可能会通过上述二极管引导 VIN。  

在过去、我们将通过在 EN 导线中添加一个串联电阻器(~10K)来解决此问题、从而将此电流限制在安全的范围内、可能小于1mA。

TLV733P 的数据表未指示 EN 引脚在输入电压= 0V 时可耐受的电流大小的任何限制。

请告诉我们电流的安全值是多少。

谢谢、Best、S. Dunbar、AFA Colorado

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    正确的是、EN 和 Vin 之间有一个 ESD 二极管。  由于 Ven 高于 Vin 0.3V 是绝对最大额定值违规、因此我们尚未在 Vin = 0V 时表征或测试 EN 引脚电流。

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan -

    谢谢;我确实看到了这一点、但在这种情况下、它并不是特别有用。  该规格基本上指示了二极管的预感、但实际上并未根据  二极管的指数 I/V 关系来解决流经二极管的安全电流量。  

    客户打算通过10K 电阻器对 EN 线路进行偏置、最高可达3.3V 逻辑电压。  

    在这些条件下、我们预计流过的电流小于3.3V/10K = 330uA。  在我过去的经验中,这一直是一个安全的水平。

    由于数据表未对可注入 EN 引脚的电流量设置上限、您可以对该值进行评论吗?

    谢谢、Best、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我刚才尝试对此进行仿真、EN 引脚上的 ESD 结构看起来根本没有建模。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    虽然我们尚未针对此类应用对该二极管进行测试或表征、但我们预计1mA 电流正常。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、我建议在此处为未来器件添加一些规格。 该主题实际上在重负荷电源管理系统中有很大的影响。