This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808G01DBVEVM:复位波形回顾

Guru**** 2465170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585917/tps3808g01dbvevm-reset-wave-form-review

器件型号:TPS3808G01DBVEVM

尊敬的 TI 社区:  

我使用 TPS3808G01DBVR 为电路板生成复位。 我刚刚检查 了监控电路的复位波形。 在复位释放之前、我将获得一个短脉冲。  

请找到下面随附的原理图和波形。 请问原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    感谢您使用我们的器件。 我以前没有看到过这种使用此器件的行为。 我还注意到您将/MR 引脚连接到 VCC_3V3电源。 该引脚内部有一个90k Ω 的上拉电阻器、该电阻器上拉至 Vcc、因此我认为不需要 R208? 我想获得一些更多信息、以尝试了解正在发生的情况。

    1.这个问题是否每次都出现? 这是仅在启动时发生还是在正常运行期间每次复位时发生?

    2.您是否尝试使用新设备? 您是否使用 EVM 进行测试?

    3.上面的原理图中是否没有显示任何连接到/RESET 引脚的内容?

    4.您能否重复测试并在 VCC_1V03和 VCC_3V3处添加电压波形? 我只想确保这些引脚上没有发生任何奇怪的情况。

    谢谢、我期待您的回复。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Micheal、

    请在下面查找内嵌回复。

    1.此问题仅在启动期间发生。 Manuel 重置此问题从未出现。

    2.此问题存在于所有主板上,并尝试使用新设备。 所有5块板中都存在测试和问题的几乎5块板。

    3.复位连接到处理器的 RESET 引脚。 我没有连接任何其他芯片/负载。

    1.03V、1.8V 和3.3V、以下方的复位探测和连接方式为基准。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammed、

    我认为、只要 VDD 低于0.8V、复位引脚就未定义。

    这意味着、在 VDD 达到0.8V 之前、如果 RESET 通过已经在1.8V 处处于高电平的上拉电阻器连接到单独的电源、 复位可能会短暂上拉、直到 VDD 达到0.8V、这会导致复位变为有效状态、因此由于 VDD 低于 VIT、它会降低到低电平。 如果您为 VDD 和 RESET 使用相同的电源、复位时的脉冲会下降到0.8V 还是完全消失?

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Michael、

    是的、您回答正确。 将 VDD 连接到1.8V 后解决了问题。  

    原因:- VDD 3.3之前存在1.8V 电压。 因此、复位信号最初变为高电平。 VDD (3.3V)出现后、复位变为低电平并等待感测电压。 检测电压出现后、复位释放为高电平。  

    此致、

    Azlum