This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:最大功率限制

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175705/lm3409hv-maximum-power-limitation

器件型号:LM3409HV

您好!

我计划将 LM3904HV 用于即将推出的 LED 照明解决方案。 我想知道 LM3904HV 是否能够驱动两个分别为35W 的 LED 面板。 在不过热的情况下、它可以驱动的最大功率是多少? 在不相关的注释中、是否应串联或并联面板以实现最佳性能? 这 是一种 POE 解决方案、其中输入电压将介于48V 至54V 之间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    我想知道内部每个面板的 LED 灯串规格、串联或并联的 LED 编号、LED 正向电压、LED 电流  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有其他问题、我将关闭此主题。