This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:设置寄存器以提高电流

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173481/tps92641-set-register-to-improve-current

器件型号:TPS92641

尊敬的 所有人

 TPS92641              ?电流为2.85A,12 LED 系列、但电流现在仅为0.8A、如何设置寄存器以提高 μ A

任何 建议?  提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond

    您是否想在此处分享应用程序和客户?

    从原理图中可以看到、栅极驱动电阻器 R8和 R12看起来很大。 客户有任何问题吗? 通常情况下、像10欧姆这样的值应该足够了。

    为了进一步明确问题、我需要运行条件和一些波形。

    对于运行条件、在 IADJ 上施加的电压值是多少? UDIM 上有任何信号?

    稳态和启动都需要 R18上的 SW、HG、LG 电压波形。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的   

    使用 RGBW 灯珠、驱动和控制三个灯珠、内部系列共12个、单个控制点。 开关频率设置为500kHz、电流为2.8A

    栅极驱动电阻器 R8和 R12看起来很大, Ω、以  减少 LED 闪光

    IADJ Voltage=2.5V 、 并通过   MCU 对 UDIM 进行单独控制

    波形 显示  为附件

    CS 引脚 波形

    SW 引脚波形

    VOUT 引脚 波形

    通道

    请 帮助 您查看, 非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您会不会介意在这里分享应用程序和客户吗?--- Stage Light 和 Fly Dragon 客户

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    感谢波形。

    CS 引脚上的电压反映电感器电流。 因此、根据波形、我大致估算了大约~240mV 的平均值。 这意味着流经 R18或 LED 的电流应为240mV/0.07ohm=3.42A。 您能不能帮助确认 CS 引脚的平均值、因为我刚刚进行了粗略估算?  

    对于 SW 引脚、不确定它是哪个级、是否可以将 SW、CS 引脚置于同一范围内?

    此外、UDIM 的调光频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有其他问题、我将关闭此主题。