This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27517:UCC27517锁定

Guru**** 2560050 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566244/ucc27517-ucc27517-latchup

器件型号:UCC27517
主题中讨论的其他器件: 冲击

你(们)好

数据表中没有闩锁数据。 你有数据吗?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈玛本-圣、您好!

    我已要求其中一名驾驶员团队应用工程师对该帖子作出回复。 您能否澄清一下术语闩锁的含义?

    谢谢

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hamamotami-San、您好!

    在器件资质认证测试期间、我确认 UCC27517通过了闩锁测试。 我必须确认所执行的闩锁测试的测试条件。

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard - San、Peter - San

    感谢您的支持。

    我们的客户也想了解锁存测试的情况。

    此致、

    本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hamamotami-San、您好!

    为了确定测试条件、我回顾了锁存测试的内部测试程序。 我们的闭锁基准 JEDEC JESD78 IC 闭锁测试的内部认证。

    对于 UCC27517、闩锁的测试条件为:

    输入和输出引脚:正负冲击电流+/-100mA。 电压限制:+20V、-5V。 (源电流始终限制为100mA)

    VDD:正负冲击电流+/-100mA。 电压限制:+20V、-0.3V。 (源电流始终限制为100mA)。

    在冲击电流之后:IDD 和引脚电流被监控为<1.4x IDD 和引脚预测试电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Richard - San

    非常感谢您的快速回复。