This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2758:最小 LED 电流设置

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586245/lm2758-minimum-led-current-setting

器件型号:LM2758

你好

我对 LM2758有一些疑问。
我们的客户要求使用以下规格的 LED 驱动器、我升级了 LM2758。
LED 1件、Vout=4.2~5V、Vin=3.2V~4.2V、40mA、 尽可能小的封装、独立控制

(1)最小 LED 电流
他们只会在手电筒模式下使用此器件。
我们可以在手电筒模式下设置40mA LED 电流吗?

根据公式(1),我认为我们可以在31.5kohm Rset 上使用40mA 电流。
但是、在图中、使用 31.kohm Rset 时、LED 电流约为80mA。

(2) LED 精度
如果我们可以在手电筒模式下使用 LED 电流为40mA 的器件、请告诉我 LED 电流的精度。

(3)其他设备
如果无法使用 LED 电流为40mA 的此器件,请告诉我其它推荐的器件。


此致、
Ryuji





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我也回复了您的直接电子邮件。

    数据表的第8页显示了手电筒的公式。

    Rset =增益* 1.3/电筒
    对于手电筒增益= 1639

    对于40mA、我计算出 Rset = 53.3k Ω。

    关于精度、该器件仅在500mA 额定电流下具有+\- 10%的规格。 仅保证数据表参数。

    Greg