This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808-Q1:/RESET 引脚灌电流范围

Guru**** 2812815 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3808-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586279/tps3808-q1-reset-pin-sink-current-range

器件型号:TPS3808-Q1

您好!

TPS3808-Q1的 MΩ 表在第3页 kΩ 了10k Ω 至1k Ω 的范围、作为/RESET 引脚的上拉电阻器。 是否可以使用其他值? 我假设只要/RESET 引脚的灌电流不超过其绝对最大额定值5mA、或者通过上拉电阻器运行的 IOH (/RESET 泄漏电流)引起的压降不会影响引脚的高电平电压、就不会有任何问题。

顺便说一下、我应该如何理解第3页上的描述"...、并允许 RESET 引脚获得高于 VDD 的电压。" 我不是很确定这意味着什么。

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinichi、

    陈述1:
    您的理解是正确的。 只要不超过绝对最大额定值并且泄漏电流导致的特定电阻器压降正常、那么您就可以使用不同值的电阻器。

    陈述2:
    这意味着只要复位低于建议的6.5V 工作条件、就可以将复位引脚拉至高于 VDD 的电压(如果您为 VDD 和复位输出使用两个单独的电源)。

    如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢!


    Michael