This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:TL431、TPS7H5001

Guru**** 2391295 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181498/tl431-tl431-tps7h5001

器件型号:TL431

对于 TL431、有一个有关响应的视频。  training.ti.com/power-tips-compensating-isolated-power-supplies

不是 VFB 5V (VR1/R1*CTR*R3) 而不是(VR1/R1*CTR*R3)?  在本视频中,有两个 R3或这是否是错误,或者您是否认为 R3应该是相同的。

我尝试在 LTSPICE 中模拟电路、但无法获得响应。

----第二部分

我们尝试将 TL431与 TPS7H5001控制器配合使用、其中 VSENSE 需要为0.613伏。  似乎应该有一个发射极电阻器来将光耦合器信号馈入 TPS7H5001 VSENSE 引脚?

是否需要将 PS 输出反馈网络设置为2.5V 以连接到 TL431基准?    TPS7H5001上的软启动是否仍会运行?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的,我相信您是正确的,公式应为  VFB=5V-((VR1/R1)*CTR*R3)。 两个 R3是一个误差。  

    TL431基准输入电阻器的大小可调整为当基准引脚上的电压为2.5V 时、光耦合器输出0.613V。

    最棒的

    Walter