This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386596:在电源之前检测电压是否正常

Guru**** 2384980 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS386596
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566732/tps386596-is-it-ok-for-sense-voltage-to-come-up-before-supply

器件型号:TPS386596

客户使用 TPS386596来监控在实际电源 VDD (独立3.3V)之前500ms 出现的3.3V 电源轨。  这是可以的吗?

如果 VSENSE1和 VDD 是相同的3.3V 电源、会怎么样?

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、您好!

    感测监控器的电源(VDD)是监控器的常见应用;但是、如果感测电压在 VDD 之前上升、也不会出现问题。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 谢谢、Ryan!