This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075T:bq24075T/ SYSOFF 至低电平后的行为

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24075T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586343/bq24075t-bq24075t-behavior-after-sysoff-to-low

器件型号:BQ24075T

您好!

现在、我的客户正在评估 bq24075T EVM、然后他们可以在 SYSOFF 变为低电平后看到意外行为。 我想知道 这是 bq24075T 的预期行为 。 您可以在 EVM 上看到这一点、您可以尝试重复它并给出您的意见吗?

  1. 当 SYSOFF 变为低电平时、会产生过大的充电电流
  2. 通过 VBAT < VLOWV、快速充电电流在 SYSOFF 后确认为低电平

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    通常、当您将 SYSOFF 设置为低电平时、充电过程会开始。

    从您的波形中、我可以看到 VBAT 为3V、它已进入 CC 模式(快速充电电流)。