This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq40z60:寄存器部分编程的模板或指导

Guru**** 2465680 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586429/bq40z60-template-or-guidance-for-programming-the-registers-section

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件:bq20z65bq20z65-R1GPCCHEM

我最近在设计中改用了 bq40z60。  除了技术参考手册(slua04d)、我一直在阅读 EVM 用户指南(sluub71)、尝试了解如何使用 NCR18650B 电池为4节串联2并联电池组编程所有正确的寄存器部分。  在我之前使用的一些监测计(例如 bq20z65)中、编程软件(bq20z65-R1_BQEVSW-SW)为用户提供了指导设置(bqEASY)。  引导设置允许您输入电池组配置、电池组容量、电池组电压、电池组放电限制等值  然后、软件将确保为初始条目编程了所有正确的寄存器值。  这种引导式设置使得初始设置非常快、从而使系统正常工作。

对于我要与 bq40z60一起使用的 BatteryManagementStudio 软件、是否有类似的指导设置?  如果没有、是否有某种类型的模板或示例可用于需要为我的电池组类型设置哪些寄存器?  我一直在阅读有关 ba40z60的技术参考手册、但必须单独设置每个寄存器值、 恐怕我可能会错过其中一个寄存器值、或者配置错误、这会给尝试使芯片正常启动和运行带来极大的沮丧。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有 bqEASY 插件等配置工具。 幸运的是、bq40z60中的大多数参数都是基于单元格的、因此大多数参数都可以保留为其默认值。 有一些例外、bq40z60EVM 用户指南提供了快速入门指南部分以提供帮助。  您可以使用我们的在线 GPCCHEM 工具帮助找到适合您的电池的 ChemID 匹配项。