This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65381A-Q1:TPS65381A-Q1

Guru**** 670830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1178155/tps65381a-q1-tps65381a-q1

器件型号:TPS65381A-Q1

尊敬的支持:

在 BMS 电路板中使用 PMIC (TPS65381AQDAPRQ1)器件时需要提供一些指导:  

如果 MCU 中出现错误(故障日志)、我们希望获得完整的日志。 请为我们提供指导。

即使   在 PMIC 电源复位后也可以获得 MCU 故障日志。 我们在设计中采用了双核锁步 MCU。

其他一些是:-

  • 来自 PMIC 的 NRES 信号可在 MCU 挂起/ MCU 看门狗故障时复位 MCU。
  • 有关触发模式和问答模式下 PMIC 看门狗功能的阐述和指导。 最佳且易于操作。
  • device.ca的 PMIC ENDRV 信号用例在紧急情况下、我们会在 MOSFET 上切换栅极驱动器。
  • 通过 ERROR/WDI 引脚进行不同的错误处理。

 是否可以与 PMIC 设计人员/ BU 会面、以获取有关器件的更多信息并了解 PMIC 的所有安全相关用例。

 谢谢、此致

Subhash Dhyani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件在经历完全电源复位(转换至待机状态)后不会保留错误标志记录。 当器件进入待机状态并重新启用时、所有状态位都将重新初始化。  

    至于您的其他问题、我建议查看我们的安全手册(在此处找到)、其中介绍了器件在我们假定系统中的预期用途。 最后、需要分析客户特定的安全要求、以确保该器件满足所有要求、但《安全手册》提供了示例用例。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Layne、

    感谢您的回复、

    我们还有一个问题、

    我们已将 DIAG_OUT 引脚连接到 两个微控制器。 引脚。  一个在  微控制器的 I/O 引脚(数字)上、另一个在 ADC 引脚上。  

    现在 我的问题是、我们能否 使用微控制器 ADC 引脚正确测量输入(VBAT)和所有输出电压(VDD6、VDD5、VDD3/5、VDD1等)。

    我们对 DIAG_OUT 引脚上的 VDD3/5电压测量有疑问  、因为这一重要电源正用于微控制器 VCC。

    我们是否 需要对该微控制器 VCC (VDD3/5)进行外部监控?

    我们是否可以召开在线会议(TI 办公桌)、届时我可以分享我的原理图并从您那里获得一些反馈。

    我的电子邮件 ID 是

    sc.dhyani@napino.com

    谢谢、此致

    Subhash Dhyani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Subhash,

    数据表的表5-4中显示了 DIAG_OUT 引脚的可用模拟信号。 但是、必须注意的是、该器件的内部电压监控与 DIAG_OUT 引脚是分离的。 有关所有电压监控器阈值和信号的列表、请参阅数据表的第5.4.3节。

    要查看原理图、请   首先查看设计检查清单、以确保设计符合此检查清单中的要求。 完成此操作后、我们可以通过将文件附加到 E2E 帖子中来支持原理图审阅。

    此致、

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Layne

    感谢您的回复。

    请参阅随附的降压转换器和 TPS65381A (PMIC)原理图。 我们已按照您的建议进行了全面审查。

    现在、这供您审阅并提供有价值的反馈/改进。

    5V_MCU 用作  MCU 及其外设的 VCC。

    5V_CAN 专用于 CAN 电路。

    此时需要您的提示响应。

    谢谢、此致

    Subhash Dhyani

    e2e.ti.com/.../Buck-_2B00_-TPS65381A_2D00_Q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subhash、

    Layne 不在办公室,但我应该能够研究这一点,并在星期一之前作出答复。

    此致、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alex 的及时回应。

    我们将等待您的反馈。

    谢谢、此致

    Subhash Dhyani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    正在等待您的回复。

    谢谢、此致

    Subhash Dhyani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subhash、

    下面只需一个注释:  

    -考虑到75欧姆与80.6的接近程度、这应该是可以的、但是根据数据表的 VDD1控制器部分、如果可能、您可能需要将 R310设置为80.6欧姆、并根据该值重新调整 R309的尺寸。

    除此之外、我自己看不到任何问题。 上述内容请确保仔细检查产品页面上的设计检查清单和 EVM 用户指南、以了解有关该器件原理图结构的所有信息。 谢谢你。

    此致、

    Alex