尊敬的支持:
在 BMS 电路板中使用 PMIC (TPS65381AQDAPRQ1)器件时需要提供一些指导:
如果 MCU 中出现错误(故障日志)、我们希望获得完整的日志。 请为我们提供指导。
即使 在 PMIC 电源复位后也可以获得 MCU 故障日志。 我们在设计中采用了双核锁步 MCU。
其他一些是:-
- 来自 PMIC 的 NRES 信号可在 MCU 挂起/ MCU 看门狗故障时复位 MCU。
- 有关触发模式和问答模式下 PMIC 看门狗功能的阐述和指导。 最佳且易于操作。
- device.ca的 PMIC ENDRV 信号用例在紧急情况下、我们会在 MOSFET 上切换栅极驱动器。
- 通过 ERROR/WDI 引脚进行不同的错误处理。
是否可以与 PMIC 设计人员/ BU 会面、以获取有关器件的更多信息并了解 PMIC 的所有安全相关用例。
谢谢、此致
Subhash Dhyani