This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A16:输出电压低于反馈电压的 TPS7A1601

Guru**** 2367790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A16
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586112/tps7a16-tps7a1601-with-vout-lower-than-feedback-voltage

器件型号:TPS7A16

您好!

是否可以通过将 R2连接到 高于 VFB 而非 GND 的电压 Vdac 来获得低于 VFB (反馈电压)的输出电压?

如果是、即使 Vdac > Vfb 也应如此:

VOUT = VFB *(1+R1/R2)- Vdac * R1/R2

谢谢、

Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    我认为您的方程式中存在误差。 也许我缺少您的假设。

    VFB = I * R2
    I =(Vout - Vdac)/(R1 + R2)

    Vfb =[R2 *(Vout - Vdac)]/(R1 + R2)

    VFB *(R1 + R2)= R2 *(Vout - Vdac)

    VFB *[1 +(R1/R2)]= Vout - Vdac

    VOUT = Vdac + VFB *[1 +(R1/R2)]

    在低于 VFB 的电压下实现稳压的一种方法是创建人工接地。 由于所有内部电压都以接地引脚为基准、因此如果在接地引脚上施加负电源轨、则可以相对于系统上的实际接地降低输出电压。 如果您选择此路线、您将需要确保将输入电容器、输出电容器、延迟电容器和电阻分压器也参考到人工接地。 还必须记住、精度、所有最大绝对值和工作电压都是相对于人工接地的。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、Ryan。

    我 要问的拓扑是不同的。

    我的意思 是照常将 LDO 的接地引脚连接到0V、而不是连接到 Vdac。 只有 R2连接到 Vdac、那么:

    I =(Vout - Vfb)/R1 =(Vfb - Vdac)/R2

    这将产生我之前发送的公式:

    VOUT = VFB *(1+R1/R2)- Vdac * R1/R2

    此外、我假设 Vdac 具有感性。

     在这种情况下、Vout 有多低?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    好的、我看到您现在正在做什么。 您的理论是合理的、而快速的工作台测试使我能够将输出电压降低至13mV。

    我们尚未以这种方式广泛测试或表征 TPS7A16;因此、可能无法满足电气特性表中的某些规格。 尤其是、DAC 电压会引入额外的误差源。 此外、输出轨将受到 Vdac 上任何波动的影响。 某些查看输出电压的内部功能(例如 PG)可能无法正常工作。 最后、即使输入电压为0V 且 LDO 被禁用、也可能会通过电阻分压器在输出电压上产生电压。

    非常尊重、
    Ryan