This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:多个串联的 BQ33100芯片

Guru**** 2465180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586158/bq33100-multiple-bq33100-chips-in-series

器件型号:BQ33100

您好!  

我目前是工程学位的最后一年。 在我的最后一年项目中、我计划为15个额定电压为2.85V 和4000F 的超级电容器构建电压平衡电路。 我想知道是否可以使用三个由  微处理器控制和监控的串联 BQ33100芯片。 谢谢你。  

此致、

VINoth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    H I Vinoth、
    遗憾的是、bq33100不可堆叠。
    谢谢
    Onyx