This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2843:输出问题

Guru**** 2791165 points

Other Parts Discussed in Thread: UC2843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181311/uc2843-output-issuee

器件型号:UC2843

大家好、

我收到了客户的此请求:

我尝试使用两个由相同15V 电源供电的独立并联电路,但使用通用 RC 网络来同步它们的操作。

该规范并未提及同步的可能性、但我想了解为什么该方案不起作用。

为了同步两个 UC2843的运行、我认为应该能够使用一个连接到两个芯片 RT/CT 的公共 RC。 不幸的是、它不像这样工作。

在这种情况下、其中一个芯片输出 PWM、另一个芯片输出 OV。 考虑到所有其他输入是相同的,我无法理解为什么会发生这种情况。 什么决定了哪个芯片运行、哪个芯片不运行?

请 就此发表评论吗?

此致、
Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    我制作了一个示例电路来了解客户的问题。 以下电路是否显示您的客户尝试执行的操作? 如果是这样、两个电路上的 Vref 短接在一起。 由于它们都是输出、因此 很可能会断开其中一个器件、从而导致其中一个器件输出0V。 同步两个器件的最佳方法是使用外部同步、如数据表第17页所示。

    此致、

    王永平