This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [ BQ27425-G2A ]在无需电池检测的情况下,建议使用 BIN 引脚连接

Guru**** 2465180 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27425-G2A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586263/bq27425-g2a-recommended-bin-pin-connection-in-case-of-battery-detection-is-not-necessary

主题中讨论的其他器件:BQ27425-G2A

[ BQ27425-G2A ] 在无需电池检测的情况下,建议使用 BIN 引脚连接

(实际上我有一个器件型号,但器件型号字段无法识别 BQ27425-G2A)

您好!

如果未使用电池检测功能、您能告诉我建议的 BIN 引脚连接吗?
它是否可以保持打开?

提前感谢您的支持。
此致、
Ken

其他参考资料

bq27425-G2A/始终通过下拉 BIN 引脚与 GND 搭配使用
e2e.ti.com/.../285670

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenichiro、

    您可以使 Bin 引脚保持断开状态、但必须使用运行配置寄存器"BI_pu_EN"启用 Bin 引脚上的内部上拉电阻 、但建议使用连接到 Vcc 的大于1 Mohms 的上拉电阻器来降低功耗。

    此致、

    David Cuevas

    来源:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、David。
    对我来说很清楚!

    此致、
    Ken