This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 控制器选择

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UC28025, LM5036, LM5045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180176/controller-selection

主题中讨论的其他器件:UC28025LM5036LM5045

客户希望简单的控制器包括以下功能:

1) 1)生成2个 PWM、具有对称占空比和42%占空比  

2) 2)开关频率= 100kHz

3) 3)具有使能引脚和频率同步功能

4) 4)提供逐周期电流保护  

5) 5)开环控制  

请帮您检查任何器件以提供建议吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aki、

    如何解决此问题: TL1454A 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、

    谢谢你。 我已检查数据表、TL145A 似乎不提供同步功能和 CBC 电流保护。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aki、

    我认为这是我们最接近您的要求的器件、我知道。 是的、它不满足所有要求。 该器件到底应该如何处理? 也许我们的产品组合中有一些我不知道的东西。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Brigitte、

    它用于硬开关全桥转换器的开环控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aki、

    让我将该主题转发给负责此类转换器的团队。 他们可能有更好的想法。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aki、

    遗憾的是、我认为我们的器件不能满足您的所有要求。 我能找到的最接近 的是 UC28025。 此器件可生成2个占空比最大为45%的输出 PWM。 UC28025还有一个同步特性和开环控制。 您可以根据数据表第7页的图1设计100kHz 信号。

    LM5036LM5045 也是专为全桥应用而设计的双路输出 PWM 控制器。 它们没有使能引脚、但您可以改用 UVLO 功能。  由于开关频率太低、它们将无法在100kHz 时进行开关。 两种器件的振荡器频率曲线可在下方找到(LM5036数据表的第11页和 LM5045数据表的第10页)。  

    您可以在此处进一步了解我们的 PWM 控制器产品系列、以了解其他选项: https://www.ti.com/power-management/acdc-isolated-dcdc-switching-regulators/pwm-controllers/overview.html 

    此致、

    王永平