Other Parts Discussed in Thread: UC28025, LM5036, LM5045
客户希望简单的控制器包括以下功能:
1) 1)生成2个 PWM、具有对称占空比和42%占空比
2) 2)开关频率= 100kHz
3) 3)具有使能引脚和频率同步功能
4) 4)提供逐周期电流保护
5) 5)开环控制
请帮您检查任何器件以提供建议吗? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Aki、
如何解决此问题: TL1454A 数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com
此致、
Brigitte
您好、Aki、
遗憾的是、我认为我们的器件不能满足您的所有要求。 我能找到的最接近 的是 UC28025。 此器件可生成2个占空比最大为45%的输出 PWM。 UC28025还有一个同步特性和开环控制。 您可以根据数据表第7页的图1设计100kHz 信号。
LM5036 或 LM5045 也是专为全桥应用而设计的双路输出 PWM 控制器。 它们没有使能引脚、但您可以改用 UVLO 功能。 由于开关频率太低、它们将无法在100kHz 时进行开关。 两种器件的振荡器频率曲线可在下方找到(LM5036数据表的第11页和 LM5045数据表的第10页)。
您可以在此处进一步了解我们的 PWM 控制器产品系列、以了解其他选项: https://www.ti.com/power-management/acdc-isolated-dcdc-switching-regulators/pwm-controllers/overview.html
此致、
王永平