This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895M:通过 SYS 引脚为负载供电? 最大电流是多少? 数据表的哪一部分是相关的?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586390/bq25895m-powering-load-via-sys-pin-whats-the-max-current-what-section-of-datasheet-is-relevant

器件型号:BQ25895M

您好!

大家好、我想通过 SYS 引脚为低功耗 MCU 供电。 这是允许的吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Senthil、

    SYS 引脚通过降压转换器从 VBUS 取电。  如果输入源太弱或您限制了充电器的输入电流(IINLIM)、则 BAT 和 SYS 之间的电池 FET 将打开、电池将补充 SYS 负载电流。  您可以 使用效率功率平衡公式估算最大负载电流:

    eff =(Po/Pi)=(VSYS*(ISYS+ICHRG))/(VBUSMIN*IINLIM)。   数据表图1显示了充电器效率。

    为低功耗 MCU 供电不应成为额定适配器和电池电量足够高的问题。