This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31707:INH/UVLO 和器件输出

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1181509/lmz31707-inh-uvlo-and-device-output

器件型号:LMZ31707

您好!

如果我将 INH/UVLO 引脚拉为低电平、这意味着在器件输入处于活动状态时禁用器件:

将外部电源与 LMZ 输出并联是否安全?

 

我想用外部电源替代它的输出来调试某些东西。

谢谢

吉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gil、

    如果 Vin 为工作/高电平、并且施加的外部电压不大于 Vin、则这应该是可以的。

    由于两个 FET 都关断、因此高侧 FET 的体二极管不会导通。

    此致、

    Yitzhak Bolurian