This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:20V 20A 降压转换器中出现不稳定行为

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566729/lm5116-erratic-behavior-in-a-20v-20a-buck

器件型号:LM5116

我正在尝试使直流/直流降压转换器的输出范围为24...29V 至20V 20A (输出最终将在稍后进入 CC 电源)。 但现在、我很难让它作为一个降压转换器正常工作。


问题在于、在大约9...13V (也取决于电流输出、在获得大约150W 输出之前似乎是稳定的)之外、电路开始振荡(?) 输出似乎变得类似,2-3个脉冲粘在一起,然后累加的能量将放1-2个。 波形不稳定、不是周期性的、只是偶尔嗡嗡声...

我已经了解到、该电路使用斜坡发生器和引脚 cramp 上的电容器对充电线圈电流进行仿真。 它还使用通过引脚 C 和 CSG 收集的电压、使用开尔文测量(来自 Rs 的并行独立走线)。 我准确地做到了这一点。 问题可能是线圈没有准确计算出的电感、但我尝试使用铁氧体磁芯来改变其电感、但无法获得结果;行为仍然不稳定。

原理图和 PCB。 PCB 由三部分组成;控制器通过电源板的端子植入、可以进行更改、我非常注意接地和 MOS 的栅极走线的路径非常短。 此外、电源板由两部分制成;一部分包含大多数电解电容器、一个仅包含少数陶瓷电容器。 两个电源板通过厚铜带连接、 以实现低电阻和电感。 粗电源布线也使用适合20A 电流的铜线进行强度处理。

我真的不知道如何使它正常工作。 它在低功耗输出下运行良好;但当我在8-10A 时通过10-13V 时、它开始模糊、示波器显示为疯狂...

我猜可能与斜坡注入电流有关、但我尝试向斜坡添加各种电流(几十微安)、从 Vcc、电位计到斜坡、甚至从 Vout; 但是、除了在电压输出可能上升至15V 以及输出电流达到12-15A 之前有一些改进外、除此之外、它还会发生不稳定的反应、无法继续下去...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、输入和输出端的6和4个电容器已正确互连、并连接到 PCB 的另一个元件上。

    线圈具有20匝厚多线程导线、2.5 mm CSA。 没有磁芯的空气中。 内径约为35mm、大致类似于 Brooks 线圈。 计算出的电感约为35uH、但由于导线绝缘(PVC 绝缘;仅为双芯扬声器导线、我仅在测试中使用)、实际电感可能为25uH