This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:bq25895

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586133/bq25895-bq25895

器件型号:BQ25895

您好!

目前、我在 bq25895充电器前面使用 USB 多路复用器(FSUSB104UMX)、我将通过10K 上拉至多路复用器(FSUB104UMX)从 bq25895馈出 DSEL、现在发生的情况是: 当我从墙上插入 USB 时、DSEL 线路从高电平变为低电平并保持低电平、这很好、当我从计算机插入 USB 时、它应该变为低电平几毫秒、然后返回到高电平、 但这种情况并未发生,我看到持续振荡大约2秒(向上2秒,向下2秒,然后...) )。  有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经知道了这一点、只是意识到计算机 USB 中缺少电流电源、我的处理器最初需要超过1安培、并且由于计算机 USB 不能提供超过500mA 的电流、我的处理器每2秒复位一次。