This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54336A:最大软启动时间

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54336A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565795/tps54336a-maximum-soft-start-time

器件型号:TPS54336A

大家好、团队、

您能告诉我 TPS54336A 的最大可编程软启动时间是多少? 即可与该器件搭配使用的最大 CSS 电容器?

谢谢、

Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就内部而言、无电路限制了最大软时间、如数据表第14页第7.3.11节所述、在随后的上电过程中、当关断条件消失后、器件不会开始开关、因为它已将 SS 引脚放电至接地、从而确保了正确的软启动行为。 如果 ss 电容过大、在 VIN 加电/断电周期内、存在任何负面影响、我需要与设计人员进行一些讨论。

    一个问题、您的软启动时间需要多长? 如果有这些数据、或许我们可以更好地与设计人员进行检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米洛、

    我没有目标时间、但我至少正在寻找一个棒球场。 您能给我一个宽松的范围吗?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米洛、

    您能否告知此器件是否有 EVM?

    谢谢、
    Casey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们可以向您发送一个电路板、请分享您的地址/收件人/电话号码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米洛、

    我们可以脱机讨论 EVM,但我仍然对最初的问题感兴趣....

    此致、

    Casey