This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60301:关于新开发的 LinSkip 模式

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586370/tps60301-about-newly-developed-linskip-mode

器件型号:TPS60301

大家好、

 

我们的客户希望了解每种模式的输出电流阈值。

因为它们关心脉冲跳跃模式下的输出纹波电压。

-当 IOUT 小于?mA 时进入脉冲跳跃模式

-当 IOUT 大于?mA 时,为恒定频率线性调节模式

 


 

[客户条件]

VIN=0.9V 至1.8V

VOUT2= 3.0V (VOUT1未连接)

IOUT2=0mA 至20mA

 

我知道 LinSkip 开关阈值= 7.5mA (典型值)@ VIN=1.25V。

该电流是否取决于 VIN?


 

如果您有任何信息、请告诉我们该值吗?

 

此致、

Kanemaru