This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185:肖特基二极管

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585769/tps65185-schottky-diodes-or-not

器件型号:TPS65185
主题中讨论的其他器件:TPS65165

您好!

同时比较功能方框图(图20。 TPS65165数据表的说明)和 TPS65165EVM 的参考设计(slvu548)、 我注意到在数据表中、连接到 VN 和 Vb_SW 的二极管似乎是肖特基二极管。 此外、数据表的表21第9.2.2节列出了两个肖特基二极管(BAS3010、MBR130T1)。  在 TPS65165EVM 的参考设计中、所有二极管都是肖特基二极管 MBR1301T。 在我的设计中、我使用的是所有 BAS3010、这似乎不起作用。 将 MBR1301T 二极管连接到 VN 和 VB_SW 是否至关重要?

更准确地说、表21和图20中需要理解 的是、VN 和 VB_SW 的二极管应该是肖特基二极管(BAS3010、MBR130T1)之一 、所有其他二极管(位于或靠近 VDDH_D 和 VEE_D)可以是这三个二极管中的任何一个、 即肖特基还是非肖特基 BAV99?

谢谢、

Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markus、您好!

    我想确认您的二极管实际上连接到了正确的引脚、这样 VN 连接到 VN_SW、VB 连接到 Vb_SW? 从上面所示的内容来看、您可能已经将 VN 连接到 Vb_SW。 如果可能、您是否会介意通过电子邮件验证原理图? MBR1301T 二极管并不重要、但建议使用、因为它们具有高反向电压、低正向压降和峰值电流额定值。 MBR1301T 和 BAS3010具有相似的性能。

    -Raymundo Hernandez-Toscano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Markus、您好!

    我收到了原理图、谢谢。 在您发送的原理图中、我没有看到100nF 电容器、您是指 VDDH_DRV 和 VEE_DRV 上的10nF 电容器吗? 您能否通过测试点 W11确认 PMIC 实际提供3.3V 电压? 如果是、您能否通过 I2C 与 PMIC 通信? 此外、我注意到反相降压/升压(DCDC2) VIN_P 上的输入电容约为4.7uF。 为了确保不会触发强制关断的 UVLO 条件、您可以用更大的电容器替换它、可能是10uF 左右?

    -Raymundo Hernandez-Toscano