This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23750EVM-108:高频噪声

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23750EVM-108
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180914/tps23750evm-108-high-frequency-noise

器件型号:TPS23750EVM-108

我们有一款产品、其主电源为 POE。 它用作互联网与本地868MHz 网络之间的网关。 我们使用的当前 POE 组件不再可用、因此我们使用了新的 POE 组件重新设计了该产品。 POE 设计直接从该开发板(TPS23750EVM-108)复制。 经过一些测试、我们注意到868MHz 无线电模块上存在恒定噪声。

噪声足够大、可防止对讲机发送任何消息、从而导致接收信号的功率过高。

此电路板上使用的任何 POE 组件是否存在任何高频噪声、是否有抑制此噪声的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bas、

    感谢您与我们联系!

    您有噪声的波形吗? 868MHz  网络数据信号或输入/输出电压源上是否出现噪声? 如果您可以共享 PoE 器件的原理图、则该原理图将对我们有所帮助(如果您不想在 E2E 中共享原理图、我可以通过电子邮件与您联系)。

    此外、对于一般 EMI 问题、以下链接可能会有所帮助:

    https://www.ti.com/lit/an/slua469/slua469.pdf

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diang:

    我很乐意分享 PoE 器件的原理图。 您能给我发送一封电子邮件吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bas、

    我已通过电子邮件与您联系、现在我将关闭此主题。

    此致、

    Diang