请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23750EVM-108 我们有一款产品、其主电源为 POE。 它用作互联网与本地868MHz 网络之间的网关。 我们使用的当前 POE 组件不再可用、因此我们使用了新的 POE 组件重新设计了该产品。 POE 设计直接从该开发板(TPS23750EVM-108)复制。 经过一些测试、我们注意到868MHz 无线电模块上存在恒定噪声。
噪声足够大、可防止对讲机发送任何消息、从而导致接收信号的功率过高。
此电路板上使用的任何 POE 组件是否存在任何高频噪声、是否有抑制此噪声的解决方案。