This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610EVM-532:BQ28Z610EVM-532不提供任何输出功率、也不充电?

Guru**** 1809840 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566241/bq28z610evm-532-bq28z610evm-532-not-giving-any-output-power-and-not-charge-also

器件型号:BQ28Z610EVM-532
主题中讨论的其他器件:BQ28Z610

大家好、

 我正在尝试 评估 BQ28Z610 EVM、但我没有从 EVM 获取任何输出、您能不能指导我 解决这个问题。

 

我正在使用以下配置:

  1. 电池:7.4V/2600mAh、
  2. 锂离子电池
  3. 两节电池组合在一起、提供7.4V 输出和最大8.2V

 

输入接线:我将两线电池连接到 J2 ( 2P 处为7.4V,1N 处为 GND),并将2P+1P 短接,将 J3连接到 EV2300 I2C

输出:在 J1处,我没有得到任何电压,根据我的观察,如果我们在 J2处连接电池,它应该 将相同的电压传递到 J1 (电池组+和电池组-), 然后只有我的系统才会通电,但在这里我没有得到,请帮助我解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    您是否尝试将电池连接到 J1并短接2P 和1P?
    或者、您能否提供有关连接的更多详细信息? 就像您的连接图片一样。

    此致、
    Sammi Shang