This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160:自动模式下的定序

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565619/ucd90160-desequencing-in-auto-mode

器件型号:UCD90160

您好!

我的设计同时具有定序和定序要求。

但是、在自动模式下、我无法根据 输入的解定序请求查看结果。

该设计不使用控制引脚。

在操作模式下,也接受了取消定序要求(如图所示),但设备会关闭所有电压。

此致

Pallavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Pallavi

    有三种模式可控制电源序列。 必须为每个电源轨设置适当的 ON_OFF_CONFIG 以选择其中一种模式。

    自动模式:在此模式下、UCD 不需要任何外部信号或命令、它会根据器件复位后的依赖项和时序要求在所有电源轨上自动排序。  UCD 不会对任何电源轨进行定序、除非存在任何电源轨故障且故障响应设置为关断。 在自动模式下、基本上没有特意关闭序列。

    2.控制引脚模式:在该模式下、上电和断电序列由控制引脚信号触发、当控制引脚被置为有效时、所有 电源轨上的 UCD 序列 都基于可靠性和时序要求。  当控制引脚 取消置位时、UCD 会根据  独立和时序要求对所有电源轨进行排序。

    运行模式:在此模式下、有两个选项:纯 PMBus 总线命令或使用 GPI 作为引脚选择的电源轨状态

      a.通过 OPERATION 命令执行纯 PMBus 总线命令:打开和关闭电源序列由专用 PMBus OPERATION 命令触发。 当 OPERATION 命令设置为 ON 时、根据  可靠性和时序要求在所有电源轨上执行 UCD 序列。  当 OPERATION 命令设置为 OFF 时、UCD 会根据  可靠性和时序要求对所有电源轨进行排序。

      b.在没有任何 PMBus 命令的情况下、最多可使用3个 GPI 生成8个状态来控制电源序列的开启和关闭。 有关此功能的更多详细信息、请参阅《UCD90XXX PMBus 命令参考指南》。

    希望这有助于了解 UCD 如何按顺序打开和关闭。

    再次请确保 ON_OFF_CONFIG 设置为正确的模式。

    此致

    Yihe