This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62150/TPS62150A 的电源正常

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62150, TPS62150A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566582/power-good-of-tps62150-tps62150a

主题中讨论的其他器件:TPS62150TPS62150A

我对 TPS62150/TPS62150A 的电源正常状态有疑问。

 TPS62150

  问题1.  当 EN 为高电平且软启动正在运行时、PG 为低阻抗还是高阻抗?

  问题2.当情况是问题1时,请告诉我 PG 是高阻抗还是低(电压是多少? 等等)。

 TPS62150A

  问题3.  当 EN 为高电平且软启动正在运行时、PG 为低阻抗还是高阻抗?

  问题4.当情况为“问题3”时,请告诉我 PG 是高阻抗还是低(电压是多少? 等等)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takahiro-San、

    我已将您的帖子移至非隔离式直流/直流论坛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这应在最新 D/S 第10页的表1和表2中回答 启用 IC 后、方框图中的 PG 控制电路会将 FB 引脚与电气表中的电平进行比较。 没有指定任何时序--它非常快。

    如果您的特定应用电路需要某些特定行为、请分享。