This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:BQ24133充电电流

Guru**** 2465890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585962/bq24133-bq24133-charging-current

器件型号:BQ24133

大家好、

我使用外部电阻器将充电电流设置为2A、但实际上充电电流大约为1.7A。 您能否帮助审核 SCH 并推广改进方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、渡轮

    请在恒定充电阶段测量 C109上 SRP 和 SRN 之间的电压。  如果电压为20mV、则问题是 R104没有开尔文连接或 R104精度低。 您可以尝试使用良好的感应电阻器。

    陈阿伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alen、

    为什么 C109中的电压为20mV、这意味着 Rsense 精度较低?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frery、

    您是否测量了电压,它的电压为20mV? 是的、可以。 这也会是布局问题。 请尝试使用良好的电流感应电阻器并提供布局。

    陈阿伦