This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 5V 电源多路复用器

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942A, TPS2115A, TPS22918, TPS22920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/566603/power-mux-for-5v

主题中讨论的其他器件:TPS25942ATPS2115ATPS22918TPS22920

您好!

        我们是否有任何电源多路复用器或负载开关来将两个不同的5V 电源轨切换为输出、如下所示? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    感谢您的联系!
    是的、我们的电源多路复用器器件 TPS25942A 可满足您的要求。 请参阅数据表中的第11节。
    如果您有任何疑问、我很乐意为您提供帮助。

    谢谢、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rakesh

    谢谢你。 如果使用 TPS2115A 或 TPS22918,它们是否适合该设计? 谢谢你。

    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    这两个器件可支持高达2A 的最大电流。
    您的方框图显示了3A 的输出电流。 请告诉我您每个电源轨的最大电流?

    谢谢
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rakesh

    抱歉。 这是我的误解。 如果电流为3A、需要仿真二极管、TPS22920如何? 或 TPS25942A 仅适用于要求的解决方案。 谢谢你。

    BR
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我们还有 TPS22953、它可以使用2xTPS22953执行5V/3A 电源多路复用器。  有关更多详细信息、请参阅数据表的第10.1.6节。


    谢谢、

    -Alex