This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:DC/DC 3kW 转换器

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586239/ucc28950-dc-dc-3kw-converter

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我想设计一个48V 3kW 的直流/直流电源、并且我想使用 UCC28950、因为我希望有一个 ZVS 相移级。

我想从 TINA-TI 示例开始、但它是针对12V 输出而设计的。

我还有 UCC28950数据表、并重新计算了无源器件的所有值。

是否有指向一个线程或博客的链接、此链接解释了如何更改 TINA-TI 原理图的参数以及在这种情况下使用 UCC28950的简要说明?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Andrea

    我不知道有什么具体的博客或 Thread 告诉您如何继续-但是 UCC28950在这个功率级别是一个不错的选择。 如果您发布了一些规格-输入电压范围、输出电压范围等、我可以提供一些进一步的指导。

    我们为该器件提供了 Excel 和 Mathcad 计算器。 这些参数将计算原理设计参数-例如变压器匝数比。 您可以在 UCC28950产品页面 http://www.ti.com/product/UCC28950/toolssoftware 上找到它们  

    需要注意的一点是、Excel 计算器将匝数比舍入到最接近的整数。 这实际上不是最好的事情。 使用计算器时、应将第25行的结果复制并粘贴到第26行、而不是读取第25行的整数值并将其输入第26行。 复制和粘贴操作会将结果的完整十进制值保留在第25行-尽管实际只显示整数值。 在本例中、整数可能为5、但实际值为5.35。  请参阅下面的屏幕截图-请告诉我屏幕截图是否未显示。


    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Colin、
    我下载了 Excel 文件、并尝试使用它来设计要放入 TINA TI 原理图中的组件值、然后我将对其进行仿真。
    我为您编写项目的一些规格:
    - Vin_min = 370;Vin_typ = 390;Vin_max = 410。
    -用于控制56V (最大58V)的输出电压。
    -输出电流40A (最大50A)。
    -开关频率为70kHz。
    效率约为93-94%。

    谢谢你。

    此致、
    Andrea