This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62125:并行连接:外部 DC/DC 和 TPS62125

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585903/tps62125-parallel-connection-an-external-dc-dc-and-tps62125

器件型号:TPS62125

我正在考虑在能量收集设计中使用 TPS62125。 为了进行调试 、我建议并联一个外部直流/直流、因为它更舒适。 我的目的是 在 TPS62125输出端组装一个小型连接器、插入一个外部 直流/直流转换器、并使用此电源单元进行调试。 我想使用 您可以在数据表上看到的典型应用。 当我在输出端并联连接其他直流/直流但没有输入电源时、我想知道 TPS62125是否会损坏。 换句话说、当我在引脚 SW 和 VOS 上连接3V3而 VIN 上没有任何电压时、会发生什么情况?

注意:我希望避免使用机械开关、因为这会产生额外的成本、而且还会带来可靠性(它必须在超过15年的时间内工作)。 另外、由于效率较高、两个二极管不是解决方案。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此应用手册位于产品页面上、可回答您的问题 :www.ti.com/.../slyt689.pdf

    主收割机和直流/直流转换器使用什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris。 应用手册比较好。  n´t、我无法使用任何二极管、因为功率效率会下降

    我用作太阳能电池的主要收集装置。 我认为这是可以的、因为这种太阳能电池 的行为类似于二极管、在我的情况下、如果电压低于6V、这不是一个大问题。

    3V3时需要大约500mW、这就是我选择 TPS62125的原因、因为此电流时的效率最高(100-200mA)  

    对于外部直流/直流转换器、我们很可能会使用实验中至少提供的电源来进行调试建议、而在现场尚未定义电源。

    此致

    Eduardo