This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCH010505D:输入和输出短路? (DCH010505)

Guru**** 2512895 points
Other Parts Discussed in Thread: DCH010505D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/565944/dch010505d-input-and-output-short-dch010505

器件型号:DCH010505D

您好!

输入和输出短路的可能性是什么? 短路 将在什么条件下发生?

 

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DCH01050D 隔离式转换器  在输入 或输出  电路上不受短路保护。

    如果 输出总线短路,则可能 会过载并使输入开关 组件短路。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    非常感谢您的回复。 很抱歉、我必须澄清我的问题"输入和输出短路"、我是说输入和输出由于某种原因直接连接、因此输入和输出之间没有隔离。 那么、有什么可能性呢? 在什么条件下会发生这种情况? 再次感谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩:

    感谢您提供的其它信息。  通过 将      初级侧的一个极性(引脚2 Vin Common)连接  到一(1)个次级侧(PIN6 Common)、DCH010505D 输入和输出隔离可被旁路。  DCH010505D 是 ±5V 时每通道0.5W 的双通道。

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    非常感谢!

    我必须再次澄清我的问题。 我的问题的目的是评估输入和输出短路的风险、因为某种不正常的原因、客户希望避免输入和输出短路、并评估短路的可能性、以便进行安全分析、他们不想缩短短路。 请帮您重新分析一下吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩:

     您能否通过 tguerin@ti.com 与我联系、  了解在    任何异常工作条件下、此隔离变压器是否会发生故障?

    我建议  在输入和输出总线上使用保险丝、因为产品规格中包含典型运行。

    Tom