This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 以节奏进行仿真的 GaN PDK 文件

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586091/gan-pdk-files-to-simulate-in-cadence

您好!

我是洛杉矶加利福尼亚大学的普雷玛加尔人。 我正在研发直流/直流降压转换器、旨在实现48V 输入至1V - 0.5V 输出转换。 我在 Subramanian Iyer 教授的领导下工作。 我们正在设计此片上降压转换器、我们正在寻找 GaN PDK 文件、以便能够在节奏上进行仿真。 请告诉我 TI 的 GaN 代工厂、或者我可以从哪个代工厂获取这些 PDK 文件、以便在 Cadence 上设计电路。 这将对我的研究大有帮助!

正在等待响应...


谢谢、此致、
Premsagar
PH: 310-918-5406

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Premsagar、

    感谢您关注 TI 的 GaN 解决方案。 遗憾的是、您请求的信息是 TI 专有的。 我们使客户能够利用 GaN 的优势的方法是设计功率级产品、将功率 GaN 器件与高性能驱动器共同封装。 出于建模目的、TI 公开提供 LMG5200 PSpice 瞬态模型(修订版 C) 和 LMG3410 PSpice 瞬态模型

    我邀请您访问 ti.com/gan 、以更好地了解 TI 的 GaN 产品系列。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您提供的信息!
    我完全理解 GaN 是一项即将推出的技术。 TI 希望它将其保留为自己的专有产品、但万一发生这种情况、UCLA 和 TI 之间是否可以在这方面进行任何研究协作? 我的意思是我们可以进行纸质工作、NDA 等...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Premsagar、

    我将直接与您联系、讨论 NDA 中的选项。

    此致、

    Daniel