This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B6933-Q1:关于 TPS7B6933-Q1在空载时的输出电压精度

Guru**** 2394305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585965/tps7b6933-q1-about-the-output-voltage-accuracy-of-tps7b6933-q1-at-no-load

器件型号:TPS7B6933-Q1

您好!

客户正在考虑使用 TPS7B6933-Q1。
客户要求的规格如下。

===================================
输入电压:6V 至16V
输出电压:3.3V
输出电流:几 uA (几乎没有负载)
===================================

在 TPS7B6933-Q1的数据表中、输出电压精度描述如下。

===================================================================================================================================================
参数:VO 调节输出
测试条件:固定5V 版本、Vi = 6.5V 至40V、IO = 1至150mA
最小值:-3%
最大值:3%
===================================================================================================================================================

但是、TPS7B6933-Q1的数据表未描述无负载时的输出电压精度。

1)请告诉我空载条件下的输出电压精度。


*补编
随附的图表显示在 TPS7A6950-Q1数据表中。
对于 TPS7A6950-Q1、空载时的输出电压精度可通过该图进行大致确认。
但是、TPS7B6933-Q1的数据表中没有该图。

请向我提供信息吗?

此致、e2e.ti.com/.../TPS7A6950_2D00_Q1-DataSheet_5F00_Figure-5.Load-Regulation.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请给我们一些时间来了解这个答案

    非常尊重、
    Ryan