This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 简单的20节(24V)镍氢电池充电器设计

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2000T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585816/simple-20-cells-24v-nimh-battery-charger-design

主题中讨论的其他器件:BQ2000T

你(们)好

我找不到任何能够为20节串联电池充电的充电器 IC、是否有办法调整任何 TI IC 以设计适用于20 1600mAh 镍氢电池组的简单充电器、 它应该能够基于 dV 或 dT 加上安全超时来终止电荷。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有集成解决方案。 您可以查看充电控制器 bq2000T。 充电电压取决于您的电源电压。