This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:故障锁存后自动重试/复位

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/586017/lm5060-auto-retry-reset-after-fault-latching

器件型号:LM5060

我正在考虑将 LM5060用于我正在设计的汽车器件。 我想使用它来监控电池电源电压、并在电源电压高于大约26V 的阈值电压或低于大约7.5V 的阈值电压时断开负载电路的电源。 我的理解是、如果欠压低于7.5V、MOSFET 会关断并锁存、EN、Vin 或 UVLO 需要被拉至低电平、然后拉至高电平才能再次打开电源。 如果发生过压事件、器件会关闭但不会锁存、因此没关系。

当电源电压再次升至 UVLO 阈值(7.5V)以上时、如何使器件自动重启并允许负载通电? 例如、当启动发动机且电池电压下降时、我不希望每次闭锁时都手动复位它。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    OVP 和 UVLO 可通过 DS 上所示的电阻分压器调节至所需的电平。 两种锁存器都不会锁存、仅在 Vin 返回到设计的范围内、进入 FET 的 CRSS 以逐渐导通或进入栅极电容 dv/dt 控制以实现更软的 FET 导通后、才能使用正常的24uA 栅极驱动器禁用栅极。 为了重新打开、Vin 必须大于 POR (5.1v)且使能=高电平、同时满足 UVLO/OVP 条件。 对于 UVLO、迟滞= 180mv;对于 OVP、迟滞= 240mv。 请参见 DS 的第3页上的 ES 表和引脚说明表。

    Brian