请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我正在设计一个定制电源、其可变输出电压介于4V 和100V 之间、全范围输出电流为0-3A。 输入是120-150V 直流总线。 无需隔离。
我建议使用与 此处 和 此处所示设计类似的降压转换 器、但通过使用外部 MOSFET 在更高的输出电流(3A)下工作。 我正在寻找可能的控制器解决方案、最好是具有低电流消耗、以便通过 zenner /电阻器从主总线获取器件电源电压。 我将需要 MOSFET 在高侧运行、以提供公共接地。
可以提供一些支持吗?
非常感谢、
Carlos